This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:SDK 中缺少 RTC_B 单元

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510704/mspm0g1519-missing-rtc_b-unit-in-sdk

器件型号:MSPM0G1519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

检查 MSPM0G1519 MCU 时发现 MSPM0 SDK (2.04.00.06)的"mspm0g151x.h"文件中缺少 RTC_B、但当数据表不限制 MSPM0G151x 器件上 RTC 单元的可用性时。


"SLASFA2A–2024年11月–2025年4月修订"中的屏幕截图


SDK 版本2.04.00.06中"mspm0g351x.h"和"mspm0g151x.h"的比较

此控制器没有 RTC 是否有具体原因?  将来是否会支持该外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您问这个问题。 我不确定为什么它没有显示在该特定头文件中、但根据在 SysConfig 中启用它来支持 RTC_B (见下文)。 它可能已移至另一头文件、但 MSPM0G1519能够使用 RTC。 希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢 Brian 的回答!

    是的、我可以确认 RTC_B 确实显示在 SysConfig GUI 中、但在启用 RTC_B 时、软件无法编译。 是在你这边吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在也看到、头文件似乎缺少 RTC 定义。 我们正在努力解决这个问题、并将在下一个 SDK 版本中对此进行更正。 感谢您关注我们、我们将尽快解决此问题!