This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:将 ST32C031c6ux 转换为 TI MSPM0G3507

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511816/mspm0g3507-conversion-of-st32c031c6ux-to-ti-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好@所有:
我对计时器捕捉有疑问!
如何在控制器(MSPM03507)上正确配置此计时器?
如何正确配置您在下图中看到的控制器(MSPM03507)上的计时器?



下一张图是 CCS12.8.1中的配置。 问题在于此配置使用3个计时器。
我需要一个具有3个输入的计时器。
如果可能、如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您问这个问题。 在将输入捕获模式设置为多通道后、您应该能够像您一样选择多个通道。 请参阅下面的、其中我有3个通道、只使用1个捕获实例。 希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回答。 问题是我只能选择2个、但需要3个输入通道。 遗憾的是、另外两个灰显。 MSPM03507是否只能处理2?或者我是否忘记了某个设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有这个问题的解决方案。  TI 通过 QEI 解决了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到!