This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:请求功能安全时基故障值和故障模式分布、符合 Siemens 标准 SN29500的栅极秤

Guru**** 2977540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822, TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503201/tps62822-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:TPS62822
主题中讨论的其他器件: TPS628502-Q1

工具/软件:

我询问了 TPS62822的功能安全时基故障(应用时基故障率)值和失效模式分布、栅极比例。

SIEMENSE SN29500-2。

(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)

器件型号

TPS62822DLCT/R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    您可以在此处找到时基故障率: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=TPS62822DLCT&cpn=&partNumber=tps62822#resultstable

    我们没有此零件的故障模式分布信息。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您回答该问题。 是的、它确实包含时基故障率。  

    但我还想查找 符合 Siemens Norm SN 29500-2  的失效模式分布(FMD)和元件故障率、这通常包含在功能安全报告中(请参阅 www.ti.com/.../snia035a.pdf = 1744881298803&ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMP390-Q1作为参考)。

    如果可以、我们将不胜感激  确认 PMIC 中的逻辑门数量 。

    FMEDA 需要此信息、此器件包含在分析中、因为它是设计的一部分。 这将帮助我们了解系统中可能产生的失效模式和影响。 如果我们能 在今后1-2周内提供报告、那将是很好的。  

    请告诉我是否可以支持此请求、感谢您抽出宝贵时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我们通常会提供汽车器件的功能安全报告。 这是用于汽车应用吗? TPS62822是非汽车类应用。 如果我们对此器件的 FMD 有任何相关信息、我可以再次在内部查看。 我还必须检查 IC 中的门数量是否为 TI 机密信息。

    此致、

    Varun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的反馈。

    我是 Sijia 的同事 Huichen。 让我代表她回答。

    我们在自动化行业中使用此器件。

    您是否能够检查您是否能够提供有关 FMD 的大门和信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huichen:

    对于 TPS62822、我们不会进行 FMD。 门的数量是 TI 机密。  

    由于这是针对汽车应用的、因此我想推荐 TPS628502-Q1器件。 我们为此器件提供时基故障率和 FMD。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    我们想了解如何获得相关器件的门数量。 由于这可能被视为机密信息、您能否告诉我们是否需要保密协议(NDA)才能继续?

    我们感谢您的指导、并期待您的答复。

    此致、

    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我在内部进行了检查、而且门信息的数量也无法与 NDA 共享。  

    不过、我们可以为您提供 符合 Siemens Norm SN 29500-2的元件故障率。

    根据表5 "Category - CMOS、BiCMOS 数字、模拟/混合和 Tj 为550C "、该器件的时基故障率为25。 希望此信息对您有所帮助。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    请允许我澄清我之前的信息。

    我们只需根据 SN 29500-2类别(即 MSI、LSI、VLSI)了解栅极比例分级、而不需要了解特定数量的栅极。

    您能否同时提供时基故障率信息以及相关报告?

    谢谢。此致

    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我已经根据  SN 29500-2中的表5以红色突出显示了该器件的分级。 基准时基故障率为25。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的 观看。

    这是 SN 29500-2的屏幕截图、而不是报告。 请提供 功能安全报告。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    编写正式的功能安全报告需要几周的时间。 我可以将其上传到 TI.com 上的器件页面。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    如果您能向我们提供功能安全报告、我们将不胜感激。

    谢谢。此致
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您能告诉我们什么时候可以收到功能安全报告吗?
    如果5月内无法提供、您是否可以在此期间提供任何初步信息?

    非常感谢你对这一问题的支持。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我预计这将需要另外2周的时间才能上线。 我可以通过电子邮件与您分享草稿。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。

    这是我的电子邮件地址。

    sijia.zhu@mujin.co.jp

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我已经把它寄给了你。

    此致、

    Varun