This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ThreadX-AM243X:MCU-PLUS-SDK 在库上构建失败

Guru**** 2955990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1516218/mcu-plus-sdk-am243x-threadx-build-fails-on-a-library

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK

工具/软件:

您好:  

我尝试构建 ThreadX 示例工程、并遵循登录页面 https://github.com/TexasInstruments/threadx 上的说明。 我设置了一个干净的存储库、并按照说明进行操作。 问题似乎出现在 NETX 库中。 我成功地构建了示例工程、因为它不依赖于该库。

在 Mac (ARM)平台上进行构建。

Compiling: netxduo.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: /Users/ssirpatil/Git/TI5/mcu_plus_sdk/source/networking/netxduo/netxduo_src/addons/web/nx_web_http_server.c
Compiling: netxduo.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: /Users/ssirpatil/Git/TI5/mcu_plus_sdk/source/networking/netxduo/netxduo_src/addons/websocket/nx_websocket_client.c
.
Archiving: netxduo.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib to lib/netxduo.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib ...
/Users/ssirpatil/ti/ti_cgt_arm_llvm_4.0.1.LTS/bin/tiarmar: error: @lib/file_list: No such file or directory
make[2]: *** [lib/netxduo.am243x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib] Error 1
make[1]: *** [netxduo_r5f.ti-arm-clang] Error 2
make: *** [libs] Error 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在、我们刚刚在 Linux 环境中重新测试了这些构建、这些构建正常。 这可能是 Mac 环境问题、默认情况下我们不支持/测试它。

    此致、

    Shiva