This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Profinet IRT 堆栈 MII 接口

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515394/am2434-profinet-irt-stack-mii-interface

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他部分: SysConfig、 DP83869

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户计划通过 MII 接口使用 AM2434运行 Profinet IRT 堆栈。

客户想知道以下信号是否会被  Profinet IRT 堆栈占用?

  • COL (例如、对应于 DP83822引脚29)
  • CRS/CRS_DV (例如、对应于 DP83822引脚27)

提出该问题的原因是、AM2434 PRU 中的 GPIO 资源不足。 因此、如果  Profinet IRT 堆栈不会占用上述信号、客户将相应的引脚配置为 GPIO。

由于客户需要在绘制 PCB 原理图之前了解这些信息、您能否帮助我们再次查看这些信息并尽快向我们提供反馈?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    检查后、Profinet 协议栈未使用上述信号。  客户可以通过查看 Profinet 示例提供的 SysConfig 文件来验证这一点。

    我们的栈使用 ICSSG1实例、MII 接口、默认情况下为 DP83869 PHY。

    客户是否在使用我们的 EVM?  客户是否具有我提到的相同设置?

    谢谢。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    感谢您的反馈、客户将自行构建电路板。

    您的反馈解决了他们的疑虑、谢谢。

    Kevin