This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:任务视图 GCC 安装

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515569/mspm0g3507-task-view-gcc-install

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

完全破坏环境、因此重新安装 CCS。

正在尝试安装 GCC ...我可以通过 Resource Explorer 执行此操作、它告诉我可以在"Task View"中查看进度?

任务视图在哪里?...nothing 似乎发生了...

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到 CCS Org、因为它看起来像是 CCS 相关的问题。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载状态显示在筛选框旁边。  如果您将鼠标放在上面、将会有更详细的状态: