This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:连接到目标时出错:

Guru**** 2968520 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514809/lp-mspm0g3519-error-connecting-to-the-target

器件型号:LP-MSPM0G3519
主题: MSPM0G3519中讨论的其他器件

工具/软件:

连接到目标时出错:

您好、

我使用 LP-MSPM0G3519 、当尝试从 CCS 刷写电路板时、我遇到调试器连接问题:  

连接到目标时出错:

DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。
尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以先尝试按照指南恢复出厂设置。  e2e.ti.com/.../3666.Factory_5F00_reset_5F00_v3.pdf

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在我收到以下错误:


    CORTEX_M0P:GEL 输出:存储器映射初始化完成
    Cortex-M0P:*警告*:连接的器件不是 MSPM0G151X/G351X
    CORTEX_M0P:初始化闪存编程时出错:器件 ID 无效
    Cortex-M0P:加载器:程序的一个或多个段属于不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

    谢谢、

    Tejal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以用 LaunchPad 拍照吗? 可能需要您手头有一个早期样片板。 如果是、您可能需要申请 RTM MCU 样片、并替换 LaunchPad 上的旧样片。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    以下是 LaunchPad- MSPM0G3519的照片

    谢谢、
    Tejal Gaikwad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电路板看起来不错。  

    我建议尝试使用以下工程设置、然后再次进行检查。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您的建议— 我尝试了您推荐的设置、它们运行良好!

    非常感谢您的支持和快速响应。

    此致、

    Tejal Gaikwad