This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:动态更改 ADC 分辨率

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518411/mspm0g3507-changing-adc-resolution-on-the-fly

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

你好。

动态更改 ADC 分辨率、但不确定其工作原理:

DL_ADC12_initSingleSample (ADC12_0_INST、
DL_ADC12_REPEAT_MODE_ENABLED、DL_ADC12_SAMPLING_SOURCE_AUTO、DL_ADC12_TRIG_SRC_EVENT、
DL_ADC12_SAMP_CONV_CONV_RES_8_BIT、DL_ADC12_SAMP_CONV_DATA_FORMAT_unsigned);
以上是否足够,或者需要做其他魔法来改变分辨率?
谢谢
Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要通过将呼叫绕回来确保 CTL0:ENC=0  

    > DL_ADC12_disableConversions (ADC12_0_INST);

    [...]

    > DL_ADC12_enableConversions (ADC12_0_INST);

    如果 ADC 未主动转换、则设置 ENC=0、则=1应是良性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请遵循 Bruce 的建议并尝试一下。