This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:UNIFLASH 9.1

Guru**** 2959080 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515251/uniflash-uniflash9-1

器件型号:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我们之前使用 UNIFLASH 8来刷写器件和 LaunchPad 3507。

但现在我们需要使用 UNIFLASH  9.1进行刷写、但在我们的系统或 PC 中、UNIFLASH  9.1无法检测 LaunchPad 或器件。 而在同一个系统和其他 UNIFLASH  8工作得很好。

后来,我们尝试了 UNIFLASH  9.1ON 我们的个人系统(公司网络之外),工作顺利.  

那么、8.8和9.1  UNIFLASH 版本不能在我们的公司系统或网络上运行的原因可能是什么。 是否需要在我们的系统上安装任何额外的组件或运行时环境。

我们尝试探索一下、 对于 Debug Server Scripting (DSS)、UNIFLASH 9中需要64位 JRE。  UniFlash 中未包含该软件、需要单独安装。 我们需要明确的方向来解决这个问题,这样我们就可以使它快速地工作。这阻碍了我们的进一步进展。

谢谢  

Sumit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    Unknown 说:
    但现在我们需要使用 UNIFLASH  9.1进行刷写、但在我们的系统或 PC 中、UNIFLASH  9.1无法检测到 LaunchPad 或器件。 而在同一个系统和其他 UNIFLASH  8工作得很好。

    您能否说明过去正常工作的相同 UniFlash 8版本不再适用于您的当前环境? 还是它们仍然正常工作?

    谢谢

    Ki