This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:需要 MSP-EXP432P401R LaunchPad 上的 TExaSdisplaying 帮助

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515276/simplelink-msp432-sdk-need-help-with-texasdisplay-on-msp-exp432p401r-launchpad

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具/软件:

大家好!

我正在使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad 并尝试使用 TExaSdisplay 模式 范围 和 LOGICANALYZER_P1 模式。 我跟踪了几个示例工程、但在我的例子中、显示结果保持不变 完全为空 线性调频脉冲计时。

我尝试过的设计:

  • 已验证我正在切换 P4.5 引导加载程序

  • LaunchPad_Input()与逻辑分析仪模式配合使用

  • 保证 只有一个 main()一次运行(单独测试每个示例)

  • 已推出 TExaSdisplay.exe 执行代码之前或之后立即执行

尽管如此、我在显示器上完全没有信号—没有逻辑迹线、没有波形。
我还确保TExaS_Init(SCOPE)TExaS_Init(LOGICANALYZER_P1)包含相应的或通话并运行。

有人可以指导吗?

感谢任何指导。

谢谢!