This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TCP 客户端重新连接失败

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513187/tms570ls3137-tcp-client-reconnection-fail

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:

我的设置很简单、客户端代码在我的 TMS570 MCU 上运行、服务器代码在另一台笔记本电脑上运行。

我正在使用 LwIP 1.4.1库、如果断开服务器连接、客户端无法重新连接。  

ERR_t
TCASTCPClientInit (uint32_t IP_addr、uint32_t _port)
{

结构 ip_addr ipaddr;
空洞*PCB;

ipaddr.addr = ip_addr;
//IP4_ADDR (&ipaddr、192,168、1、10);

pcb = tcp_new ();
gTCPCpcb = pcb;
tcp_err (PCB、TCPCError);

terrCode = tcp_connect (pcb、&ipaddr、_port、TCPCConnected);
退货(警告代码);
}  

这是初始化的逻辑。 如果客户端未连接到服务器(服务器脚本未运行)、我期望出现非零错误值。

但即使连接成功或没有连接、错误代码也始终返回0。  

如何对此进行排序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    如下图突出显示部分所示、函数"tcp_connect"的返回值不指示连接状态。

    返回状态中的 OK (即0值)仅表示"已发送连接请求"、非零值表示由于参数无效等原因"发送连接请求失败"

    另外、如前所述、如果连接成功、它将调用 与"tcp_connected_fn connected"一起传递的参数。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish!

    此致、

    Chandana。