This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306SRGER 编程问题

Guru**** 2995510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515605/mspm0l1306-mspm0l1306srger-programming-question

器件型号:MSPM0L1306
主题:MSP-GANG 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户当前使用 MSPM0L1306SRGER (如下面的实际图片所示)
应用的编程器是:MSP-GANG MSPM0/430/432 1至8编程器

问题1:客户使用的 MPS Gang 编程器是否支持更多的端口烧录? 目前有8个、我们可以支持9个吗?
问题2:是否有可支持更多编程端口(例如12个端口)的编程器模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 李瓦恩

    MSP-GANG 不能支持9个编程器。 它是1:8编程器。

    使用8个以上的编程器。 请考虑第三方编程器。  

    例如、 SuperPro7504N https://www.xeltek.com/manual-programrs/production-programrs/ 可以支持 MSPM0编程和1:16编程。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您的答复。

    TI 是否有可支持更多端口的其他型号编程器?9-12等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 李瓦恩

    >> TI 是否有其他可以支持更多端口的编程器型号?9-12等等。

    编号 TI GANG 是 支持1至8的 MSP-GANG

    谢谢