This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:从 SRAM 中删除调试日志、并通过 UART 输出日志

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514871/am263p4-q1-remove-debug-logs-from-sram-and-output-logs-via-uart

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

Re -打开相关问题、因为他们已经尝试了建议的内容。

按照说明并从 RAM 中删除调试日志区域后、除 Core0-0之外、日志不再从内核输出到 UART。

是否有办法不将调试日志保存在共享存储器上、也不通过 UART 从所有内核输出调试日志?

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    请允许我检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    建议使用共享存储器本身进行多核 UART 日志记录。 如果担心使用大量 RAM 进行相同操作、则建议减小为共享存储器分配的大小。 这是推荐的解决方案。

    此致、

    Aswin