This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 BLDC 驱动控制

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS570LC4357, TMS570LS3137, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515183/tms570lc4357-bldc-driving-control-by-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 TMS570LS3137、 TMS570LS1227

工具/软件:

您好;

之前、我已经与 TMS570LS3137一起基于"motorware_1_00_03_03"进行了 BLDC 驱动控制工程。 这一次我试图做一个类似的项目由 TMS570LC4357 . 我的问题是:是否可以使用 ePWM 模块来控制 BLDC 的驱动、或者我必须像在 "motorware_1_00_03_03"中那样通过 HET 模块继续操作。 如果可以使用 EPWM、是否有任何使用 EPWM 模块控制驱动 BLDC 的示例?

此致

Ali Riza ICTIHADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali Riza:

    TMS570LC4357上没有直接 BLDC 驱动示例代码、

    您可以将 TMS570LS1227或 TMS570LS3137示例的示例软件移植到 TMS570LC4357。 试一试,如果你在做这件事时遇到任何困难,我将在这方面进一步帮助你。

    --
    此致、
    Jagadish。