This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:DP83826A 和 MCU+SDK

Guru**** 3007110 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826-EVM-AM2, DP83826E, DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514241/am2434-dp83826a-and-mcu-sdk

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:DP83826-EVM-AM2、 DP83826E

工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在考虑将 DP83826A (DP83826AIRHBR)用于其定制电路板。  

您能告诉我以下内容吗?

  • 它们应该使用什么模式? 基本还是增强? 他们想知道需要进行哪些硬件连接。 这用于 EtherCAT 使用。
  • DP83826A 是否已通过 MCU+SDK 在 TI 端进行了测试? 如果是、在多大程度上对此进行了测试? (即所有样片都经过测试、或仅提供 MCU+ SDK 特定样片)
    • 此 PHY 的驱动程序已包含在 SDK 中。 将此驱动程序添加到 SDK 的条件是什么(回想起使用 MCU+SDK 和此 PHY 进行的测试/验证)

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Harsha 跟进聊天:  

    DP83826-EVM-AM2 PHY 附加电路板的用户指南显示了与 AM263x 电路板的用法、但未列出 AM243x 电路板。 是否也使用 AM243x 电路板对其进行了验证?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    他们应该使用什么模式? 基本还是增强? 他们想知道需要进行哪些硬件连接。 这适用于 EtherCAT 使用。
    •  选择了 DP83826-EVM-AM2 PHY 具有增强模式。 因此、您可以使用 EnhancedMode。
    Unknown 说:
    DP83826A 是否已通过 MCU+SDK 在 TI 端进行了测试? 如果是、测试的范围是多少?
    • 我们已经使用 ICSSG0实例在 AM243x-EVM 上使用 DP83826E 进行了 EtherCAT 测试。
    DP83826-EVM-AM2 PHY 附加电路板的用户指南显示了如何使用 AM263x 电路板、但未列出 AM243x 电路板。 是否也使用 AM243x 电路板对其进行了验证?
    • 我们提供了利用 ICSSG0实例的 EtherCAT 演示、并提供了 专用定制板来使用 ICSSG 外设的该实例。  该专用定制电路板具有 DP83826E PHY、这已通过我们的 EtherCAT 测试进行了验证。
    • 您可以参阅下的代码  ICSSG0_Instance  tiescsoc.c 文件中的宏、用于了解为在 AM243x-EVM 上启用其他 DP83826E PHY 而进行的额外配置。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    感谢您的快速响应。

    [引用 userid="550875" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514241/am2434-dp83826a-and-mcu-sdk/5821097 #5821097"]
    • 我们已经使用 ICSSG0实例在 AM243x-EVM 上使用 DP83826E 进行了 EtherCAT 测试。
    [/报价]

    这样、您是指 ICSDK 中的所有 EtherCAT 相关示例都已使用此 PHY 进行了测试吗?

    另外、我不知道 A 和 E 器件之间有什么区别、但这里的驱动器实现方式是否发生了变化? 例如、他们是否需要更改 DP83826附带的驱动程序文件 A PHY 类型?

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由此、您是否意味着 ICSDK 中的所有 EtherCAT 相关示例都已使用此 PHY 进行了测试?
    • 是的、我们已经使用 DP83826E PHY 测试了工业通信 SDK AM243x 中提供的 EtherCAT 演示、该 PHY 可在我们为 ICSG0实例提供的扩展卡上获得。 我将在内部确认一次。
    另外、我不知道 A 和 E 部分之间有什么区别、但这里的驱动程序实现是否发生了变化? 例如、他们是否需要更改 DP83826附带的驱动程序文件 A PHY 类型?
    • 您指的是 DP83826 AE 物理层?
    • 我不确定驱动程序的变化、但应该相同(可能对 PHY ID 进行了细微调整)、请记住 DP83826 E 是通用以太网 PHY、而 DP83826AE  本质上是 DP83826的温度等级变体 E 。 因此、从驱动程序的角度来看、功能和寄存器接口应保持不变。 乍一看、寄存器映射(对于 DP83826AE 和 DP83826E)看起来是相同的、但您必须查看相同的。

    此致、
    Aaron