This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:在新版本的 CCS 中创建多核工程(v20)

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513664/lp-am243-creating-multicore-projects-in-new-version-of-ccs-v20

器件型号:LP-AM243

工具/软件:

您好:
我使用新版本的 CCS (v20.1.1.8)、并想创建一个多核映像。 如何创建两个单独的工程并将其刷写到电路板中?  
是否需要组合可执行文件(.appimage.hs_fs)?  
此外、如何将它们刷写到 OSPI 闪存中?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您可以使用 SDK 中提供的空 system_fretos 和 system_nortos 示例。 路径上提供了系统空示例 ${MCU+SDK}/examples/empty/am243x-lp 。

    此致、

    Tushar