This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:CCS 无法调试 MSPM0G3519

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511163/mspm0g3519-ccs-cannot-debug-the-mspm0g3519

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

大家好、TI 专家

我正在使用 CCS 12.8.1和 XDS110来调试系统。 当我选择"调试为"来调试我的系统时、它会显示信息"CORTEX_M0P:autorun:无法设置目标未作为断点运行:启用此函数时出错:没有 AET 资源来支持此作业。" 才能调试代码。 PLS 建议如何解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dengkuan:

    我想您在代码中添加了一些硬件断点、对吧?

    Arm Cortex-M0+内核应仅支持4个硬件断点、因此可能需要删除一个来添加新点。

    谢谢!

    此致

    Johnson