This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:可能由20mA LDO 输出供电?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907-Q1, MSPM0G3507-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513685/mspm0g3507-q1-could-be-powered-by-20ma-ldo-output

器件型号:MSPM0G3507-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76907-Q1

工具/软件:

是否可以将  MSPM0G3507-Q1与 BMS 芯片 BQ76907-Q1由20mA LDO 供电的 CAN、UART 和 I2C 外设配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、也取决于您是否可以在运行期间接受 MSPM0进入低功耗模式。

    您可以使用此工具来计算功耗、但这只是一个参考。

    www.ti.com/.../MSPM0-CALC

    连接到3.3V 的外部电路也会从此20mA 获取一些电流。