This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513550/mspm0g3507-q1-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具/软件:


您好! 在调试 CAN 通信时、我遇到了 CAN_TX 始终保持在高电平的情况。 这是我的硬件设计。 我自己编写的程序可以在 TI 的演示板上正常通信。 如果在自行设计的电路板上使用、则无法实现通信、CAN_TX 始终保持在高电平。 请帮助分析上述电路设计是否存在任何问题、M0G3507芯片的 CAN 通信应注意哪些要点、以及提供了哪些故障排除方向。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、从 MCU 侧、仅将 MSPM0 Tx 连接到 CAN 收发器 Tx、Rx 到 Rx 正常。

    以下是需要从 MCU 端执行的一些测试:

    1.需要确认 MCU 是否可以运行到 main 函数并完成初始化。

    2. ROSC 电阻器为1% 100k、我们建议您使用0.1%电阻器以获得更高的 SYSOSC 精度。

    PA18是 BSL 调用引脚、需要添加下拉电阻器。 上电或复位时、如果 PA18为高电平、MSPM0将进入 BSL 模式。

      您可以在 NONMAIN 中禁用 PA18 BSL 检查(syscfg 中的 NVM 配置、但存在修改 NONMAIN 的风险)

    由于您已验证基于 TI 演示板的软件代码、因此请检查 CAN 收发器侧是否存在任何问题。

    您可以尝试从 NSI1042获得一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板上、我从 CAN 收发器断开了 M0以进行测试。 当使用示波器观察 M0的 CAN_TX 引脚时、引脚电压始终保持高电平。 但是、在演示板上、该引脚显示了数据传输。 至于您提到的第三点、我在外部连接了一个工作正常的测试引脚。 我想验证是否需要特定的硬件配置来启用该芯片 CAN 收发器的 CAN 外设功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="616436" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513550/mspm0g3507-q1-arm-based-microcontrollers-forum/5817880 #5817880"]我想验证是否需要特定的硬件配置来为此芯片的 CAN 收发器启用 CAN 外设功能。[/报价]

    结果呢?

    如果您可以在演示板上正常运行、则保存代码应该适用于您的客户板。

    原因:

    关于您提到的第三点、我在外部连接了一个测试引脚、该引脚工作正常

    M0已运行到您的应用代码中。

    您是否尝试在 M0上进行任何调试?

    检查 CAN 状态? 还是卡在其他地方?