This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-NTB:尽管 EP 代码设置为低电平、引脚127仍持续保持高电平

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513073/tms570ls3137-ep-pin-127-remains-continuously-high-despite-code-setting-to-low

器件型号:EP

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 TMS5703137DPGEQQ1、即使代码明确将引脚127设置为低电平状态、也遇到了引脚127持续保持高电平的问题。

以下是关键详细信息:

  • 控制器:  TMS5703137DPGEQQ1

    引脚编号: 127.

  • 预期行为: 根据代码逻辑、引脚应被驱动为低电平

  • 观察到的行为: 引脚始终保持高电平

  • 代码设置: GPIO 配置将引脚设置为输出并写入逻辑低电平(0)

  • 迄今采取的步骤:

    • 已在代码中验证引脚配置

    • 已确认正确的外设多路复用

    • 确保引脚上没有外部上拉电阻

您能否提供有关此行为的可能原因的建议? 此外、此引脚是否有已知的器件勘误表或限制?

感谢您的支持。

此致、

Shardul Gogate.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shardul :

    没有与此引脚相关的已知问题、该引脚应用作 GIO。

    我没有这个电路板来对其进行测试、但我创建了一个具有适当设置的项目。

    项目如下:

    e2e.ti.com/.../Customer_5F00_Issue_5F00_Pin127_5F00_GPIO_5F00_LOW_5F00_LS3137PGE.zip

    您能否在您的设置中对该工程进行测试?

    您可能需要更改的唯一内容是:

    我为 XDS100v2调试器创建了此工程、请验证调试器并根据其更改此设置。 保持其余所有内容不变并进行测试。

    执行以下指令后、引脚应变为低电平。

    --
    此致、
    Jagadish。