This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Profinet PRU-AM243X:ICSS_firmware_release_1在调试模式下、MCU-PLUS-SDK 读数始终为0

Guru**** 3005720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513057/mcu-plus-sdk-am243x-icss_firmware_release_1-number-of-profinet-pru-is-always-reading-0-in-debug-mode

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK

工具/软件:

你(们)好  

当我尝试使用 CCS 在调试模式下运行 Profinet PRU 时、ICSS_firmware_release_1和 ICSS_firmware_release_2值在下面所示的存储器偏移量中始终读为0。

但是、在释放模式下、这些值正在正确读取。 我是否可以知道在调试模式下应该采取哪些不同的做法以使其按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    能否说明您正在使用哪个版本的工业通信 SDK?
    您还能告诉我、应用在调试模式下是否正常工作吗?

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laxman:

    我正在使用"ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08"  

    是、应用程序可以正常工作、没有任何问题。

    只有当应用程序调用 位于 PRU 中的 PN_initDrv 函数时、由于缺少 RELEASE_1和 RELEASE_2、该函数才会返回错误(ERR_firmware_version_bad)