This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM2634-Q1:对于外部 VPP 电源、TI 的 OTP Keywriter 建议流程。

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513513/faq-am2634-q1-recommended-flow-for-otp-keywriter-from-ti-for-external-vpp-power-supply

器件型号:AM2634-Q1

工具/软件:

Keywriter 固件是具有固定功能的软件、可将安全器件生命周期从 HS-Keywriter FS (不具有强制安全功能的开发型号)转换到 HS-SE (具有强制安全功能的量产型号)。 每个 SoC 的这种器件类型转换只能在开发环境中进行一次。

因此、在此过程中应特别小心、以避免器件损坏。

以下是 TI 针对 AM263x 器件的建议和建议流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.使用 LDO (推荐流程)

    2.使用外部电源时的选项

    2.1 使用 CCS/JTAG

    2.2 使用 UART

    2.3 使用回退模式