This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAS2-AM243X:带 MCU-PLUS-SDK API 的 MbedTLS

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513023/mcu-plus-sdk-am243x-mbedtls-with-sa2ul-api

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK

工具/软件:

*我的问题已锁定,所以我添加了一个更多的线程"MbedTLS with SA2UL API"。

我的应用每100ms 发送一次 CAN TX 消息。 它应作为时间确定性的实现。

当时我访问了一些使用  MbedTLS 的 Web 应用程序、当它加载 的网页大小为600KB 时。 超过500ms、让我将其规范化为故障。

几年前、我听说您计划  通过硬件加速(例如 SA2UL)增强加密。

现在,我得到了一些关于增强 SA2UL 加密的信息。

https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/pull/16


是否有相关指南介绍了如何将 SA2UL 与 MbedTLS 硬件加速配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该查询已分配给专家。 请在一天或两天内回复。

    谢谢!