This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:I2S 仿真

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506265/am2612-i2s-emulation

器件型号:AM2612
主题中讨论的其他器件: TAS2781

工具/软件:

您好!

您是否知道可以在 AM2612上通过 SPI 或 PRU (位拆裂)模拟 I2S?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可以通过 PRU 进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速答复。  

    您知道是否有一些现有的库可用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    目前、AM263x 和 AM243x/64x 上支持 PRU-I2S。 有关详细信息、请查看下面随附的文档。 您能否详细介绍一下 AM261x 上的 I2S 具体要求?  
    e2e.ti.com/.../PRU_2D00_I2S-Support-Details.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajul:

    我们要将音频数据从 AM2612流式传输到 TAS2781放大器、16位48kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    完成分析后、我们发现在 将 PRU-I2S 解决方案从 AM263x 移植到 AM261x 将音频数据流式传输到 TAS2781放大器方面是可行的。

    此致、

    Rajul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajul:

    这是一个好消息、我想我们的 FAE 会告诉我们、什么时候有 PRU 代码要与我们分享?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    是的、我们通过电子邮件与 FAE 联系。 我们将仅通过电子邮件共享更新。  

    此致、

    Rajul