This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:运行时的电流消耗最小

Guru**** 3003160 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511199/mspm0l1306-minimum-current-consumption-while-running

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

TI 团队好!

对于我们来说、1MHz 系统时钟频率就足够了。

看起来 MSPM0L1306支持4MHz 的最小 sysoc。

在这种情况下、希望运行期间的最小电流消耗为284uA。 (高达71uA/MHz)。

如果本理解中存在任何不匹配、请纠正我们。  

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvam:
    根据数据表 7.5.1运行/睡眠模式部分中的内容、器件在4MHz SYSOSC 上的功耗通常为520uA。 如何获得284uA?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答。

    得到284uA 的  会话1。 数据表的特性(第1页)如下:

    运行:CoreMark/MHz (71 μA)  

    因此、对于4MHz、4x71 = 284μA。

    如果计算不匹配、请更正我。

    是否可以在1MHz 中运行?

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selva:
    71uA 值必须来自32MHz 时钟值。 您应该使用的值是 7.5.1 RUN/SLEEP 4MHz 模式中的值。 至于1MHz 问题、这是不可能的。 该器件仅允许使用4MHz -32MHz。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego 美好的一天

    感谢您的讲解。  

    此致

    Selvam