This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI_DIAG_LIB:SVC 异常处理程序说明

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1486132/safeti_diag_lib-svc-exception-handler-clarification

部件号:SAFETI_DIAG_LIB

工具/软件:

尊敬的:

在 SDL 演示应用程序中、活动 Svc 处理程序位于 MISC.ASM 中。 Exception_Handlers.c 文件中有一个用于 Svc 的辅助非活动异常处理程序。 对此没有太多评论、我想知道 MISC.ASM 中处理程序的用途是什么、以及生产应用程序应使用什么。

感谢您的澄清。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    您回答正确、

    实际的 Svc 异常将仅分支到 MISC.ASM、  

    我在 exception_handers.c 中验证了关于"_excpt_vec_svc"函数声明的旧数据库、但是我找不到与包含此信息的原因相关的任何数据。

    我将尝试与高级同事检查一次,并告诉你,如果他们给我解释.

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 您对此有任何更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新? 这已经是一个月了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    服务处理程序应由客户定义。 您可以将处理程序添加到 Exception_Handlers.c 中的 void _exspt_vec_svc ()中

    MISC.ASM 中的 Svc 处理程序就是一个示例。