This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何对 TM4C1231E6PZ 进行编程、需要使用哪个 SDK 和示例。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1231E6PZ, UNIFLASH, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511539/how-to-program-the-tm4c1231e6pz-which-sdk-and-example-need-to-use

器件型号:TM4C1231E6PZ
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHEK-TM4C123GXL、TM4C123GH6PM

工具/软件:

尊敬的 TI:

请告诉我 如何使用 Code Composer Studio 对 TM4c1231e6pz 进行编程。  

需要遵循哪些步骤。  

此致、
Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您可以使用 CCS 或 Uniflash。 下面是使用独立编程器工具 Uniflash 的示例。  

     在 Uniflash 中、首先选择您的器件型号。  

    接下来、选择任何受支持的调试探针。 请参阅下面的。 例如、我选择 XDS200。  

    最后、"Program"选项卡提供要编程的二进制映像文件、然后点击"Load Image"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入、我需要使用此控制器开发固件。 我需要看哪一个示例。

    在创建工程的 CCS 中、如果我给出此器件型号(TM4C1231E6PZ)、则在 板名称下没有找到器件或没有电路板、则得到的错误就是我得到的错误。

    那么、让我知道如何使用本系列在 CCS 中开发/创建工程。

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n CCS on create project、如果我说出此器件型号(TM4C1231E6PZ)、则在 板名称下没有找到器件或板、这就是我收到的错误信息。

    我可以看到它。  

    在任何情况下、开始开发项目的最简单方法都是引用现有的 TM4C123示例、可在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl 下找到该示例(假设您已从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载 TivaWare SDK)

    将其中任一示例导入您的工作区、并根据您的应用进行修改。 这些示例是为使用 TM4C123GH6PM MCU 的 EK-TM4C123GXL LaunchPad 开发的。 您需要将工程属性修改为 PART_TM4C1231E6PZ。 请参阅下面的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我在创建 sys 配置(.syscfg)文件并构建工程后收到此错误、这导致了该错误。 如何修复此错误。 在 properties sys config basic 选项下提到的电路板名称也是正确的、但它表示无法指定电路板、您能解释这种行为吗?

    请告诉我如何解决此问题。

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您在此处所述、"您需要将工程属性修改为 PART_TM4C1231E6PZ。 请参阅下文。"

     示例将在 EK-TM4C123GXL 评估套件上、如果我需要在 TM4c1231E6PZ 控制器板上运行相同的示例、我只需要修改合适的工程属性吗?

    此致、

    Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我想我刚刚在这篇文章中回答。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512921/tm4c1231e6pz-missing-arguments---board-or---device-error-for-newly-created-syscfg-file

     在您的另一个帖子中、您使用的是 CCS12。 我也会推荐您入住 CCS12。