This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK LED 闪烁和错误 LED 指示灯

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1512493/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk-led-blink-and-error-led

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:

您好、

这是我第一次使用 ti Equipment。(TMDX570LC43HDK Hercules TMS570LC43x 开发套件)

我想在 HDK 上闪烁 LED。 但在调试时闪烁错误 LED、而只是闪烁错误 LED、而不是用户 LED。

我该怎么办来解决这种情况?

此外、以下代码是否足以打开 LED2 (NHET1[05])和左上 LED (NHET1[17])? 
我编写的 main.c 文件如下。 



/**@文件 hl_sys_main.c
*@应用程序主文件简介
*@日期2018年12月11日
*@版本04.07.01
*
*此文件包含一个空的 main 函数,
*可用于应用程序。
*/

/*
*版权所有(C) 2009-2018德州仪器(TI)公司- www.ti.com
*
*
*重新分发和使用源代码和二进制格式,无论有无
*允许修改,前提是满足以下条件
*符合:
*
*源代码的重新分发必须保留上述版权
*声明、本条件列表和以下免责声明。
*
*二进制形式的再发行必须复制上述版权
*声明、本条件列表和中的下述免责声明
*随附的文档和/或其他材料
*分发。
*
*德州仪器(TI)公司的名称和名称都不是
*其贡献者可用于认可或推广衍生产品
*未经事先书面许可,从本软件下载。
*
*本软件由版权持有者和贡献者提供
"按现状"和"按可得到"的基础提供的任何明示或暗示的保证,包括但不限于
仅限于对适销性和适用性的暗示保证
*不承认特定目的。 在任何情况下均不得使用版权
*所有者或贡献者对任何直接、间接、附带、
*特殊、惩戒性或后果性损害(包括但不包括
不会侵犯任何第三者对该物品享有的物权,或版权、专利、商标、商业秘密或其他知识产权;
*数据,或利润;或业务中断)然而引起和任何
*责任理论,无论是在合同,严格责任,还是 TORT
*(包括疏忽或其他)在使用中以任何方式产生
*本软件,即使被告知可能发生此类损坏。
*
*/


/*用户代码开头(0)*/
#include "HL_het.h"


/*用户代码结束*/

/*包含文件*/

#include "HL_sys_common.h"

/*用户代码开头(1)*/
/*用户代码结束*/

/**@fn void main (void)
*@简短的应用程序主函数
*@请注意,此函数默认为空。
*
*此函数在启动后调用。
*用户可以使用此功能来实现应用程序。
*/

/*用户代码开头(2)*/

/*用户代码结束*/

内部 main (void)

/*用户代码开头(3)*/

hetInit();


while (1)

hetREG1->DOUT |=(1U << 5);
hetREG1->DOUT |=(1U << 17);

}
/*用户代码结束*/


}


/*用户代码开头(4)*/
/*用户代码结束*/