This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS 系列-电动助力转向应用符合 ASIL-D 标准申请认证函

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMS570LS1224, TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511544/tms570ls1227-request-for-authentication-letter-for-tms570ls-series-asil-d-compliance-for-electric-power-steering-application

器件型号:TMS570LS1227
"主题"中讨论的其他器件: TMS570LS1224、 TMS570LS1114

工具/软件:

我们目前正在为商用车开发电动助力转向(EPS)系统、并且我们的应用符合 ISO 26262 ASIL-D 级标准。 在我们的系统架构中、我们使用以下微控制器:

  • TMS570LS1227

  • TMS570LS1224

  • TMS570LS1114

鉴于我们产品的功能安全至关重要、我们请您发送官方身份验证函或声明、确认上述微控制器适用于并建议在符合 ASIL-D 标准的转向应用中使用。

此文档对于我们的内部安全案例和外部审计是必需的、可用于验证为安全关键型汽车应用选择元件的适当性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sivasakthi:

    该器件具有 TUV 认证、经认证该器件可用于高达 ASIL-D 等级并符合 ISO26262标准。

    从以下链接下载证书:

    spnq002d.pdf

    --
    此致、
    Jagadish。