This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-SBL:在辅助引导加载程序 MCU-PLUS-SDK 示例代码上查找资源

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507619/mcu-plus-sdk-am263px-finding-resources-on-secondary-bootloader-sbl-example-code

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX

工具/软件:

我目前正在 尝试为 AM263PX 处理器实现安全启动。 我一直在阅读{SDK install path}\examples\drivers\boot\sbl_null\am263px-cc\r5fss0-0_nortos 和 {SDK install path}\examples\drivers\boot\sbl_ospi_morode_elf\am263px\r5fss0-0_cc 中的 sbl_ospi_more_elf、以便在执行引导程序时使用 r5fssi 镜像来了解如何使用此示例、以及如何使用 r5fsscelf 引导文件来尝试使用示例。

大量资源介绍了 SBL 在安全启动期间的更高级别实现方案的外观、但我在开发人员指南 AM263x MCU+ SDK:开发人员指南中似乎找不到良好的文档 、该开发人员指南解释了 sbl_null (例如 sbl_ospi_morple_elf )中的每个函数调用。 这对我们在编写自己的 SBL 非常有用、因为它看起来可能与 sbl_ospi_morple_elf 非常不同。

如果能为查找此详细的低级文档提供任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    这是因为您已阅读了高级文档。 我建议您以 sbl_OSPI 示例作为参考、以进一步开发您自己的引导加载程序。 SDK 示例概述了 SBL 工作所需的所有 API 调用。 请浏览 SDK 中的示例:

    mcu_plus_sdk_am261x_10_00_01_10/examples/drivers/boot/sbl_ospi_multiple_elf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nilabh、是否有文档介绍了在这些 SBL 实现中看到的每个单独 API 调用的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    让我试着在下周星期一之前分享一些内容、因为我们本周有节假日。

    如果我没有回来,请随时在这里 ping。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    您可以在此处找到 API 级别信息

    AM263x MCU+ SDK:bootloader_soc.h 文件参考

    希望这有所帮助。