This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:适用于具有 SDFM 电流检测(跳闸生成)的电机控制应用的 PRU-ICSS PWM 与 EPWM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511789/am2434-pru-icss-pwm-vs-epwm-for-motor-control-application-with-sdfm-current-sense-trip-generation

器件型号:AM2434
主题:TIDEP-01032中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在使用三相电机 PWM 输出和相应的三相电流测量(通过 PRU-SDFM 模块)开发一个电机控制应用。

我们不确定是使用 ePWM 还是 PRU-ICSS PWM 来生成 PWM 输出。

TIDEP-01032参考设计中使用了 ePWM 模块。

然而、SDFM 过流检测和自动 PWM 关断机制似乎仅适用于 PRU-ICSS PWM 模块。

似乎需要一种权变措施:使用 PRU-ICSS PWM 模块在外部引脚上输出跳变状态、并将其从外部路由回 ePWM 跳变输入引脚。 (这是一个古怪的解决方案吗?)

TI 专家考虑的参考设计实现是什么?

提前感谢您的见解!

此致、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、您的陈述似乎是正确的。我会将此主题发送给我们的一位电机控制专家、供他参考。 请允许他一段时间,但如果您在2-3天内没有收到我们的消息,请随时 ping 这个线程。

    谢谢您、

    Paula  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:  

    Unknown 说:
    但是、SDFM 过流检测和自动 PWM 关断机制似乎仅适用于 PRU-ICSS PWM 模块。

    是的、正确。 直接硬件映射仅适用于 PRU-ICSS PWM 模块。 当前版本的参考设计不支持 SDFM 过流检测、但根据具体用例、您可以使用权变措施(例如您提到的方法):使用 ICSS PWM 在外部引脚上输出跳变状态、并从外部将其路由回 EPWM 跳变输入引脚

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!