This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:GPIO 配置外部基准电压

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511097/mspm0g3507-gpio-configuration-external-reference-voltage

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

您好、

我目前正在尝试使用 VREF 外部电压来配置 ADC、但对配置有一些问题:

1)我已经将 ADC MEMCTL 寄存器配置为外部选项、是否有任何必要的额外步骤要执行、例如、我是否必须为此配置相应的 GPIO 模拟引脚? 我在 GPIO 中没有看到这种配置的选项。

2)我还想知道 VREF 模块、它主要用于什么? 我知道它用于从它中获得稳定的 VREF、只能1.4V 和2.5V?  

3)如果我使用3.3V 作为该 VREF 模块的外部电压输入、会发生什么情况?

提前感谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是配置详细信息:

    0:ADC Vref 来自内部 VDDA、使用 ADC 的 GND。

    1:来自 VREF 模块的 Vref Vref 源、使用 VREF+/-

    2:ADC Vref 来自 Vref 模块、使用内部1.4/2.5V 和 ADC 的 GND。

    3:ADC Vref 源来自内部 VDDA、GND 使用 VREF 模块引脚 Vref -、需要将 Vref 连接到 M0外部引脚上的 GND。

    4:来自 VREF 模块1.4/2.5V 的 ADC Vref 源极和使用 VREF 模块引脚 Vref 的 GND、需要将 Vref 连接到 M0外部引脚上的 GND。

     

    对于3个和4个模块、使用来自 VREF 模块 VREF-引脚的外部 GND、可保持向 ADC 模块提供低噪声 GND 输入。

    1)我已经将 ADC MEMCTL 寄存器配置为外部选项、是否有任何必要的额外步骤要执行、例如、我是否必须为此配置相应的 GPIO 模拟引脚? 我在 GPIO 中没有看到此类配置的选项。

    无需配置 IOMUX 和 GPIO、默认情况下模拟连接到 IOMUX。

    2)我还想知道 VREF 模块的主要用途是什么? 我知道它用于从它中获得稳定的 VREF、只能1.4V 和2.5V?  [/报价]

    如果您使用 ADC 外部基准、则需要启用 VREF 模块。

    您需要 VREF 作为基准电桥、以便将外部基准电压提供给 ADC 模块。

    在这种情况下、VREF 不使用它自己的1.4/2.5内部基准

    Unknown 说:
    3)如果我使用3.3V 作为此 VREF 模块的外部电压输入、会发生什么情况?

    Vref 模块在数据表中没有限制、VREF 外部基准电压应支持0V ~ VDD 范围。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic Chi:

    感谢您的快速响应、这消除了我对该主题的困惑。