This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:非开发引导模式#2中的片外布线配置

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510784/am263p4-off-chip-trace-configuration-in-non-dev-bootmode-2

器件型号:AM263P4

工具/软件:

您好:

进一步了解相关问题和文档 https://www.ti.com/lit/an/spradp0/spradp0.pdf 、其中显示...

  • 如果我使用    SDK 10.1.x 中的 sbl_ospi.release.tiimage 、或使用 SDK 10.1.x 中的 hsmRtImg.h 副本重新编译 SBL、则可以使用 QSPI 1S 或 OSPI 8S 引导模式来加载可以使用跟踪端口的应用程序。 请回答正确吗?

  • 在 AM263P4的 CMM 脚本中、它显示:  

&sbl=TRUE() ; When running in QSPI Bootmode

如果您将其设置为 false、因此使用 DevBoot 模式、则没有加载 HSMRt、这意味着跟踪端口已锁定。 换句话说、无法使用 DevBoot 模式、在此脚本中 SBL 绝不应设置为 false。 是这样吗?

Shaunak Deshpande,Nilabh Anand,Aakash Kedia.很抱歉、我对此有点着急。 您今天能做出回应吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    Unknown 说:
    如果我使用    SDK 10.1.x 中的 sbl_ospi.release.tiimage 、或使用 SDK 10.1.x 中的 hsmRtImg.h 副本重新编译 SBL、则我可以使用 QSPI 1S 或 OSPI 8S 引导模式来加载可以使用跟踪端口的应用。 请回答正确吗?

    v10.01 SDK 包含更新的 hsmRtImg。 理想情况下、这应该起作用。 使用 QSPI/OSPI 引导模式运行时是否遇到任何问题? 只要闪存支持引导模式并使用正确的 hsmRtImg (允许跟踪访问)、它就应该起作用。

    Unknown 说:
    DevBoot mode cannot be used、而且在此脚本中 SBL 永远不应设置为 false。 正确吗?

    我们尚未使用 Dev Bootmode 测试脚本。 在开发引导模式下、跟踪端口将被锁定、没错。 我们使用 TI 内部引导模式进行了测试、其中绕过了 SBL、并仅使用 QSPI/OSPI 引导模式(SBL Null +通过 UART 加载 appimage)。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    谢谢!

    我刚刚成功地在 TRC_CLK 引脚上获得了输出。  它是正弦波而不是方波、并且位于83.3MHz 处。 这听起来对您来说是正确的吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我们的硬件专家可能能够帮助验证这一点、我还没有尝试探测 TRC_CLK 引脚、很遗憾、我现在还没有相关设置。 Brennan Hartigan、您能帮助解决上述问题吗?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    您是否会在使用 QSPI/OSPI 引导模式运行时遇到任何问题?

    我认为它现在可以使用 SDK 10.1、QSPI 1S 模式下的空 SBL 和应用手册中的您的脚本。

    下面是 blanky 工程的输出:




    我想、即使 TRC_CLK 的形状 异常、这表明它从根本上起作用。


    非常感谢您对此提供的帮助。 这是我们调试的重要组成部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    对于开发引导模式、该器件也可用于实现其跟踪支持。 要求通过开发引导模式加载 HSM 运行时间。 以下是 支持该功能的步骤- https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/ADDITIONAL_DETAILS_PAGE.html#EVM_SOC_INIT_NOBOOT_MODE

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    谢谢您的支持、 我将记下它。 我可以理解为什么现在优先使用 NULL SBL、因为这将在加电时默认执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan、 我想这是一个观察问题。  如果降低频率、就会得到波浪波。 然后、我假设在用示波器查看所有奇数谐波时、所有奇数谐波都被滤除、并留下83.3MHz 基波。 可能示波器上的带宽不够高、但在我回到办公室时需要进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    感谢您方面的更新。 请检查您范围内的 BW、如果出现这种情况、请告知我。

    此致、

    Brennan