This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:速度等级最大频率

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511581/am2432-speed-grade-maximum-frequency

器件型号:AM2432

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户有两种不同的速度等级芯片、下面分别显示了 S 和 K。 理论上预计、R5FSS 最大频率应在 S 下为800m、而在 K 下仅为400m

但是、在客户应用以下函数来读取频率后、他们找到了 S 和 K 的 R5FSS 最大频率均为800m 如下所示。

客户想知道为什么会发生这种情况?

谢谢、

Kevin