This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-API:F021闪存 EP 驱动程序使用

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510805/tms570lc4357-ep-f021-flash-api-driver-usage

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357HALCOGEN

工具/软件:

您好:

TMS570LC43x 参考设计中的通道7 手册中、我们已经下载了包含'F021FlashApi-02.01.01-windows-installer.exe'的"spnc033.zip"并安装了它。

安装完成后、我们看到:

我们的问题是:

  1. 下列哪个库包含适用于 TMS570LC4357的正确 F021闪存驱动程序代码?
  2. 如何在 CodeComposerStudio 中将该库正确集成到我们的软件工程中?

请提供建议。 谢谢你。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以使用"F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16"

    您也可以在 HALCoGen 费用示例中找到相同的信息。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复。 如果我可能还有其他问题:"F021_API_CortexR4_BE_L2FMC.lib"和"F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_之间有何差异 V3D16 lib'?

    请提供建议。 谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果您使用的是 FPU -那么几乎可以肯定您已经为浮点打开了编译器开关。 所以,你会链接到_v3D16版本... FPU 的长名称是 VFPv3D16这就是_v3D16的来源。

    如果您在应用中不使用任何浮点运算、则可以不使用 V3D16版本。

    --
    此致、
    Jagadish。