This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:通用电机控制示例是否适用于驱动 ACIM?

Guru**** 3006630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508562/am2631-q1-is-the-universal-motor-control-example-suitable-for-driving-an-acim

器件型号:AM2631-Q1

工具/软件:

您好、


我有 AM263 LP 和 x-Nucleo-ihm08m1驱动器板。 电机控制 SDK 中的通用电机控制示例是否适用于驱动 ACIM?  

此致、

BURAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    通用电机控制示例适用于驱动 ACIM。 不过、UMC 示例侧重于 BLDC 和 PMSM 电机。 ACIM 的滑移可能未得到正确考虑、因此您可能需要专门针对 ACIM 调整该示例。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    是否有专门为 ACIM 制作的样品?

    此致、
    BURAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、

    我认为没有、但可以联系我们的 Motor Control SDK 所有者(他目前不在办公室、但下周将回来)。 感谢您的耐心、并为不便的等待时间深表歉意。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    我们目前仅在当前设计中支持 PMSM 和 BLDC 电机、直接改进解决方案的路线图将更多地转向绝对编码器支持和工业通信支持(EtherCAT、PROFINET 等)。

    我们将来可能会提供一些 ACIM 支持、但目前不是我们的优先事项。

    如果您有特定的低压 ACIM、您能帮助分享一些这方面的背景信息吗? 我们看到的最常见的 ACIM 用例是在交流驱动器(高电压)上。 谢谢。

    Han