This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:通用电机控制- motorLostPhase 错误

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509161/am263p4-q1-universal-motor-control---motorlostphase-error

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

您好、

我逐步使用 AM263P LP 和 X-NUCLEO-IHM08M1电路板尝试电机控制 SDK 中的通用电机控制示例。 在 DMC_LEVEL_1中没有问题。 但是、在 DMC_LEVEL_2中、电机不转动、我得到了 motorLostPhase 误差。 我试过使用两种不同的电机。 我在这两个示例中都得到了相同的误差。 ​​我从 ADC 读取的电流值接近0A


我应该把重点放在哪里?

此致、
BURAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    我已经将该主题分配给了我们的电机控制专家、他目前不在办公室。 请期待下周的回复(5/5)。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burak、

    这可能是由反馈信号连接错误或支持 ST EVM 的移植错误引起的。 在进入构建级别2之前、您能否首先验证构建级别1中的所有反馈信号是否正确? 谢谢。

    Han