This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:断电后启动期间消耗的电流

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511178/mspm0l1304-current-drawn-during-startup-after-power-down

部件号:MSPM0L1304

工具/软件:

您好、

当由 IO 引脚触发时、芯片在从 SHUTDOWN 转换到正常运行期间消耗的电流是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、
    它 将消耗与"正常运行"消耗的电流电平一样多的电流。 例如:从 SHUTDOWN 到 RUN 模式会消耗程序在 RUN 模式下消耗的任何电流(通常应该在2.3mA 附近)。

    此致、

    Diego Abad