This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何提高 AM2432芯片的处理速度或优化级别?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1506569/am2432-how-can-i-increase-the-processing-speed-or-optimization-level-of-the-am2432-chip

器件型号:AM2432

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:


我有一个 R5_0_0项目、其中数据和代码在 LPDDR 中运行。


我发现、在 R5_0_0中运行简单的 PLC 任务时、一个周期需要很多时间(大约160us)。

是否有其他方法可以缩短这一时间? 还是让芯片工艺更快?

此致、

魏建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Weijian、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weijian、

    很抱歉延迟的回复。

    我不确定 您在 PLC 任务中到底在做什么。

    什么是大代码?

    您是在调试内部版本还是发布内部版本中运行测试用例?

    如果您在 Release 内部版本中运行它、结果可能会有所不同、并且使用 Release 内部版本。

    完成 PLC 任务的预期时间是多少?

    此致、

    Anil.