This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:关于 GPT、PWM 和 ICU 架构文件中的语法错误

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510196/lp-mspm0g3519-regarding-syntax-error-in-gpt-pwm-and-icu-schema-file

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具/软件:

您好团队:

我们使用的是 MCAL:MCAL MSPM0_00.02.04.00软件包

SDK: mspm0_sdk_2_04_00_06版本

在 GPT.xdm 中、对于参数 GptChannelTickValueMax、 GptPrescaler 和 GptClockDivider、可以看到   这会在模块生成过程中导致该问题

PWM 和 ICU 模式文件中的类似问题

能否提供您的反馈

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pradeep、

    您使用的是哪个 EB 版本?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal Ye

    我们使用的是 EB Tresos 工具32.0.0版

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    我们目前仅支持 EB 版本24、没有适用于版本32的计划。

    B.R.

    Sal