This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:用于跟踪查询的 SW14和 SW15开关位置

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510763/tmdscncd263p-sw14-and-sw15-switch-positions-for-trace-query

器件型号:TMDSCNCD263P

工具/软件:

您好:

关于文档 https://www.ti.com/lit/an/spradp0/spradp0.pdf (借助 LauterbachRegistered在 AM26x 器件上启用跟踪)、其内容为:

'将 SW-14开关置于关断状态、将 SW-15开关置于关断状态、将 SW-16开关置于导通状态。'

我可以理解为什么需要在这将 TRC_DATA0-15映射到 HSEC 时看到 SW-16、但我无法理解为什么 SW-14和 SW-15需要关闭。 我需要它们用于我们的应用。

例如、SW-14会映射以下引脚:

据我所见、PR0_PRU0_GPIO0-6和 PR0_PRU0_GPIO8-10与 TPI 无关。

为什么 SW14和 SW15与跟踪有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    本文档可能是指 AM263Px 控制卡的旧版本、但未针对最新版本进行更新。

    您能否确认使用的是 TMDSCNCD263P 的修订版 A?

    如果使用修订版 A、SW16应接通以将跟踪信号映射到 HSEC。 SW14不需要特定配置。 SW15与 HSEC 多路复用器布线无关。

    请尝试使用此配置、如果您遇到任何其他问题、请告诉我。 另外、请 提交文档反馈 因此可以更新文档:

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    非常感谢您的快速响应。

    本文档可能是指 AM263Px 控制卡的较旧版本、未针对最新版本进行更新。

    啊,好的。这是一个救济。

    您能否确认您使用的是 TMDSCNCD263P 的修订版 A?

    不确定如何识别 Rev A、但我的回答是 PCB#:PROC159E2和 E156972 41/23 06-004和 SL#4223159004。

    please 提交文档反馈 [/报价]

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="47999" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510763/tmdscncd263p-sw14-and-sw15-switch-positions-for-trace-query/5806684 #5806684"]

    不确定如何识别 Rev A、但我的回答是 PCB#:PROC159E2和 E156972 41/23 06-004和 SL#4223159004。

    [/报价]

    已理解-这是 E2版本。 交换方案与修订版 A 相同、因此我以前的陈述适用。

    此致、

    Brennan