This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:关于 Lin.h 文件中的#include "厄瓜多尔_CBK.h"

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1510081/lp-mspm0g3519-regarding-include-ecum_cbk-h-in-lin-h-file

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具/软件:

您好团队:

我们使用的是 MCAL:MCAL MSPM0_00.02.04.00软件包

SDK: mspm0_sdk_2_04_00_06版本

在 Lin 模块中、 缺少类型定义所使用的厄瓜多尔唤醒源类型、因此需要包含 EcuM_Cbk.h 文件

请找到随附的屏幕截图

能否提供您的反馈

谢谢你。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    本周我将查看、如果出现问题、我将设置内部主题来跟踪它。

    B.R.

    Sal