This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 3003740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, UNIFLASH, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509687/mspm0g3507-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

你好!我在项目中遇见、关于MSPM0G3507芯片。用CCS或者uniflash下载程序后、程序可以正常运行、但是板子断电之后就不能运行。用demo板就可以断电后正常运行。想请问一下、关于这个二芯片有硬件boot引决定其程序运行地址吗 μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们建议使用英语创建主题来讨论技术问题、这有助于为更多的 E2E 用户提供帮助。

    翻译您的问题:

    "在工程中使用 MSPM0G3507器件时遇到了一个问题。 通过 CCS 或 uniflash 下载映像后、程序可以正常运行、但下电上电后无法运行。 但如果我使用 EVM 板(LP-MSPM0G3507)、它可以在下电上电后正常运行。 该器件是否具有硬件启动功能来确定程序运行地址?"

    您需要在加电时检查 PA18引脚电压、如果加电时该电压为高电平、MCU 将进入引导加载程序模式、不会运行应用代码(main.c)、在我们的 EVM 板中、此引脚通过47k 电阻器保持下拉。

    谢谢!

    此致

    Johnson