This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L106 Zero Code Studio

Guru**** 3003600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1507167/mspm0l1306-mspm0l106-zero-code-studio

器件型号:MSPM0L1306

工具/软件:

零代码工作室不解决(我最大的理解) OPA 接口块的使用。

您是否可能将此功能添加到 Zero Code Studio?

如果没有、如何访问 OPA 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziggy:
    您回答正确、我们目前在 Zero Code Studio 中不支持 OPA。 我们将在下一个版本中提供。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego、

    谢谢你。

    Zero Code Studio 的下一版本是否有发布日期?

    我一直在研究这个问题、现在我知道存在一个独立的模拟配置工具、该工具可帮助进行 OPA 配置。

    我将调查此选项。 我希望能够将目前由四个运算放大器、一个电压基准和一个微控制器组成的现有解决方案缩小到单个 MPSM0G350x、该解决方案提供我认为需要的一切。 基准电压输出和足够的模拟处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziggy:
    下一个版本应在5月至6月之间(尚未确认日期)。 至于 OPA 配置、我建议查看 SDK 中 与 OPA 相关的示例之一。 最后、MSPM0G 系列是不错的替代方案、但我们目前没有四个运算放大器。 如果标准是价格、我们的 MSPM0C 系列应该足够了。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我对迟来的答复表示歉意。

    是的、这次交流解决了我的担忧。 事实上、Vref 可在外部引脚上使用、这降低了模拟处理的复杂性。 我期待在这种情况下推出新版本及其实用程序。