This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SBL 加密密钥存储

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1509526/am263p4-sbl-encryption-key-storage

器件型号:AM263P4

工具/软件:

您好、

我目前正在 AM263P 控制卡上实现安全启动。

在用于对 SBL 映像签名、创建证书并将其连接到其二进制文件的脚本 mcu_rom_image_gen.py 中、我们有一个选项可以对该二进制文件进行加密。 如果我们要对二进制加密、我们会将用于进行加密的公钥存储在电路板上的哪里、以便 RBL 知道可以在哪里找到它?

我相信我知道将公钥存储在哪里用于签名、但我不清楚将用于二进制加密的公钥存储在哪里、我似乎无法在文档中找到明确的答案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    加密密钥也是在 devconfig.mak 中输入的、因此这种生成过程使用正确的密钥进行加密。

    至于解密、密钥与您用于 HSSE 转换或密钥环的密钥相同、如果是来自密钥环的密钥、则向证书提供有关的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下图所示: