This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:在电路中配置未使用的 GPIO

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1505666/am2612-configuring-unused-gpios-in-circuit

器件型号:AM2612

工具/软件:

您好、

如何处理电路中未使用的 GPIO?  

我们是否可以在无需任何外部电阻器的情况下将所有未使用的引脚配置为输出低电平?

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟道歉、

    您是否计划让 GPIO 保持未连接状态?  

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们的问题是、未使用的 GPIO 是否可以保持悬空、或者我们是否需要给出任何已知状态?

    是否有任何软件配置方法可以通过我们来管理未使用的 GPIO?

    此致

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉没有回复、

    除了数据表的引脚连接要求一节中列出的引脚外、您还可以将未使用的 GPIO 保持未连接和悬空状态。 默认的 Hi-Z 状态可以正常工作。

    此致、

    Susan