主题中讨论的其他器件:AM2634
工具/软件:
尊敬的团队:
我将处理 AM2634、并通过 I2C 将其与 DS1307 RTC 连接。 我将使用中的 I2C 驱动器 中断模式和回调函数 。
使用 API:
void DS1307_writeTime(uint8_t hr, uint8_t min, uint8_t sec, uint8_t day, uint8_t date, uint8_t month, uint8_t year)
已成功设置 RTC 时间。
但是、当我尝试使用另一个 API 来读取时间时:
void ReadDateTime (void)
我尝试全部阅读 7字节 从寄存器地址开始0x00(对应于秒寄存器)。 但在这种情况下:
1.输出数据为 垃圾或无效 。
2. 不触发 I2C 中断 读取操作期间的功耗。
另一方面,我有另一个功能:
void ReadSec (void)
其中我读取数据 一次一个字节 首先写入寄存器地址(例如0x00、、0x01、0x02等)、 然后读取一个字节。 这种方法可靠运行、并从 RTC 返回正确的值。
我的问题:
为什么在单个事务中从0x00开始读取完整的7字节块时失败(即返回垃圾而没有中断)、即使 AM2634 I2C 驱动程序支持也是如此 重复启动条件 ? 在将中断模式用于组合写入-读取传输时、这是否是驱动程序的限制或错误?
请提供任何指导或建议。
另外、请在下面附加我的代码、然后看一下
/*
* DS1307.c
*
* Created on: Apr 20, 2025
* Author: Swati
*/
#include <drivers/i2c.h>
#include <kernel/dpl/ClockP.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include "ti_drivers_config.h"
#define DS1307_I2C_ADDR (0x68)
#define DS1307_REG_SECONDS (0x00)
#define DS1307_REG_MINUTES (0x01)
#define DS1307_REG_HOURS (0x02)
#define DS1307_REG_DAY (0x03)
#define DS1307_REG_DATE (0x04)
#define DS1307_REG_MONTH (0x05)
#define DS1307_REG_YEAR (0x06)
#define I2C_READ_LEN (7U)
#define I2C_ADDR_START 0x03
#define I2C_ADDR_END 0x77
#define I2C_SCAN_LEN 1
extern I2C_Handle gI2cHandle[];
static uint8_t hr, min, sec, day, date, month, year;
uint8_t bcdToDec(uint8_t val) { return ((val / 16 * 10) + (val % 16)); }
uint8_t decToBcd(uint8_t val) { return ((val / 10 * 16) + (val % 10)); }
void ERTC_CallBack(I2C_Transaction *msg, int32_t transferStatus) {
DebugP_log("transferStatus %d\n", transferStatus);
if (transferStatus == SystemP_SUCCESS) {
DebugP_log("I2C transfer successful.\n");
} else {
DebugP_log("I2C transfer failed.\n");
}
}
void DS1307_writeTime(uint8_t hr, uint8_t min, uint8_t sec, uint8_t day,
uint8_t date, uint8_t month, uint8_t year) {
I2C_Transaction i2cTransaction = {0U};
uint8_t txBuffer[8];
I2C_Handle i2cHandle;
i2cHandle = gI2cHandle[CONFIG_I2C0];
int32_t transferStatus;
I2C_Transaction_init(&i2cTransaction);
txBuffer[0] = DS1307_REG_SECONDS;
txBuffer[1] = decToBcd(sec);
txBuffer[2] = decToBcd(min);
txBuffer[3] = decToBcd(hr);
txBuffer[4] = decToBcd(day);
txBuffer[5] = decToBcd(date);
txBuffer[6] = decToBcd(month);
txBuffer[7] = decToBcd(year);
DebugP_log("Writing to DS1307: %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
txBuffer[1], txBuffer[2], txBuffer[3], txBuffer[4], txBuffer[5],
txBuffer[6], txBuffer[7]);
i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
i2cTransaction.writeCount = 8;
i2cTransaction.readBuf = NULL;
i2cTransaction.readCount = 0;
i2cTransaction.targetAddress = (DS1307_I2C_ADDR);
transferStatus = I2C_transfer(i2cHandle, &i2cTransaction);
if (transferStatus == SystemP_SUCCESS) {
DebugP_log("DS1307 write successful\n");
} else {
DebugP_log("DS1307 write failed\n");
DebugP_log("Target Address: 0x%x, Wrote %d bytes\n",
i2cTransaction.targetAddress, i2cTransaction.writeCount);
}
}
void i2c_read_error_handler(uint8_t addr, int32_t status) {
switch (status) {
case I2C_STS_ERR:
DebugP_logError("[I2C] Addr 0x%02X: Generic error occurred", addr);
break;
case I2C_STS_ERR_TIMEOUT:
DebugP_logError("[I2C] Addr 0x%02X: Timeout error occurred", addr);
break;
case I2C_STS_ERR_NO_ACK:
DebugP_logError("[I2C] Addr 0x%02X: No ACK received", addr);
break;
case I2C_STS_ERR_ARBITRATION_LOST:
DebugP_logError("[I2C] Addr 0x%02X: Arbitration lost", addr);
break;
case I2C_STS_ERR_BUS_BUSY:
DebugP_logError("[I2C] Addr 0x%02X: Bus busy error", addr);
break;
default:
DebugP_logError("[I2C] Addr 0x%02X: Unknown error %d", addr, status);
break;
}
}
void ReadDateTime(void) {
uint8_t rxBuffer[7];
uint8_t txBuffer[1] = {0x00}; // Start reading from register 0x00 (Seconds)
I2C_Handle i2cHandle = gI2cHandle[CONFIG_I2C0];
I2C_Transaction i2cTransaction;
int32_t transferStatus;
I2C_Transaction_init(&i2cTransaction);
i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
i2cTransaction.writeCount = 1;
i2cTransaction.readBuf = rxBuffer;
i2cTransaction.readCount = 7; // Read all registers in one shot
i2cTransaction.targetAddress = 0x68;
transferStatus = I2C_transfer(i2cHandle, &i2cTransaction);
if (transferStatus == I2C_STS_SUCCESS) {
sec = bcdToDec(rxBuffer[0] & 0x7F);
min = bcdToDec(rxBuffer[1]);
hr = bcdToDec(rxBuffer[2]);
day = bcdToDec(rxBuffer[3]);
date = bcdToDec(rxBuffer[4]);
month = bcdToDec(rxBuffer[5]);
year = bcdToDec(rxBuffer[6]);
DebugP_log("Time from DS1307: %02d:%02d:%02d\n", hr, min, sec);
DebugP_log("Date from DS1307: %02d/%02d/%04d\n", date, month, 2000 + year);
} else {
i2c_read_error_handler(i2cTransaction.targetAddress, i2cTransaction.status);
}
}
void ReadSec(void) {
uint8_t secrxBuffer[1];
uint8_t sectxBuffer[I2C_SCAN_LEN] = {0x00};
I2C_Handle i2cHandle;
I2C_Transaction i2cTransaction;
int32_t transferStatus;
i2cHandle = gI2cHandle[CONFIG_I2C0];
DebugP_log("[I2C] Scanning for I2C devices...\r\n");
I2C_Transaction_init(&i2cTransaction);
i2cTransaction.writeBuf = sectxBuffer;
i2cTransaction.writeCount = 1;
i2cTransaction.readBuf = secrxBuffer;
i2cTransaction.readCount = 1;
i2cTransaction.targetAddress = 0x68;
transferStatus = I2C_transfer(i2cHandle, &i2cTransaction);
if (transferStatus == I2C_STS_SUCCESS)
{
sec = bcdToDec(secrxBuffer[0] & 0x7F);
DebugP_log("sec from DS1307: %02d\n", sec);
ClockP_usleep(10000);
uint8_t minrxBuffer[1];
uint8_t mintxBuffer[I2C_SCAN_LEN] = {0x01};
I2C_Transaction_init(&i2cTransaction);
i2cTransaction.writeBuf = mintxBuffer;
i2cTransaction.writeCount = 1;
i2cTransaction.readBuf = minrxBuffer;
i2cTransaction.readCount = 1;
i2cTransaction.targetAddress = 0x68;
transferStatus = I2C_transfer(i2cHandle, &i2cTransaction);
if (transferStatus == I2C_STS_SUCCESS)
{
min = bcdToDec(minrxBuffer[0]);
DebugP_log("min from DS1307: %02d\n", min);
uint8_t hrrxBuffer[1];
uint8_t hrtxBuffer[I2C_SCAN_LEN] = {0x02};
I2C_Transaction_init(&i2cTransaction);
i2cTransaction.writeBuf = hrtxBuffer;
i2cTransaction.writeCount = 1;
i2cTransaction.readBuf = hrrxBuffer;
i2cTransaction.readCount = 1;
i2cTransaction.targetAddress = 0x68;
transferStatus = I2C_transfer(i2cHandle, &i2cTransaction);
if (transferStatus == I2C_STS_SUCCESS)
{
hr = bcdToDec(hrrxBuffer[0]);
DebugP_log("hr from DS1307: %02d\n", hr);
}
}
DebugP_log("Date from DS1307: %02d:%02d:%04d\n", date, month,
(2000 + year));
}
else
{
i2c_read_error_handler(i2cTransaction.targetAddress, i2cTransaction.status);
}
}
谢谢!