This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:振荡器电压要求 Vih/Vil

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1502155/am263p4-q1-oscillator-voltage-requirements-vih-vil

器件型号:AM263P4-Q1
主题:AM263P4中讨论的其他器件

工具/软件:

我的问题涉及将 AM263P4器件施加到引脚 T1 (XTAL_XI 引脚)的输入振荡器电压。   在 AM26X 硬件设计指南的第3节中 、 XTAL_XI 引脚可以连接到1.8V 方波或正弦波振荡器、在振荡器输入模式下。  有关完整的振荡器输入要求、请参阅数据表…… "  但数据表的第6.11.4节" 时钟规格"中、它 只提供有关晶体的信息、而不提供任何电压。   

XTAL_XI 引脚将识别为逻辑高电平(VIH)的最低电压是多少 ?  

XTAL_XI 引脚将识别为逻辑低电平 (VIL)的最大电压是多少?  

是否有任何包含此信息的文档?  

谢谢你  

Whitney Ballard  

Whitney.ballard@collins.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在数据表的绝对最大额定值表中、我们提供了有关 XTAL 焊盘的信息、但我不确定这些焊盘的逻辑阈值。 我简单浏览了 TRM 的时钟章节、但没有立即看到任何内容。  
    我目前的理解是、您可以使用器件数据表的建议运行条件表中 VDDA18_OSC_PLL 的值来实现逻辑高电平范围。

    我很高兴了解我们是否有其他信息。

    谢谢您、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Susan Moore  、对于 AM263P4器件、 您是否获得了有关    XTAL_XI 引脚 T1的 VIH (可被识别为逻辑迟滞的最小电压)和 VIL (可被识别为逻辑低电平的最大电压)的任何信息?  这是逻辑输入引脚的一个很常见的规格。   在 AM26X 硬件设计指南  的第3节"时钟"图3.2中、 它显示了 XTAL_XI 引脚由 SN74V1T34DCKR 电平转换器缓冲器驱动。  该缓冲器 由1.8伏电源供电。   因此、我假设该器件(由1.8伏供电时) 为 XTAL_XI 引脚提供必要的逻辑电平。  但是、是否 有任何指定了 VIH 和 VIL 的文档?   

    谢谢你  

    Whitney Ballard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟道歉、

    我们目前在器件数据表的数字和模拟 IO 特性表中指定的是我当前在 XTAL 焊盘上拥有的所有信息。 我已联系我的设计团队、了解 XTAL 焊盘是否属于该表中详述的指定类别之一、或者 XTAL 焊盘是否具有我们在文档中错过的不同规格。 我希望能在一天结束前得到回应。

    此致、

    Susan