This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:BISSC 的反向时钟极性功能

Guru**** 2589175 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508064/am2432-inverse-clock-polarity-features-for-bissc

器件型号:AM2432

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2432 SDK9.2。

客户找不到许多描述如何反转 BSC 时钟的文档。 我们已经尝试寻找它、但找不到 API (与具有明显 API 的 SDFM 不同)。  

客户需要我们的支持来反转 BISSC 的时钟极性、您能为客户提供一些尝试的指导吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了说明这一点、我指的是 MA 时钟、而不是 ICSSG 时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    客户找不到许多描述如何反转 BISSC 时钟的文档。 我们已经尝试寻找它、但找不到 API (与具有明显 API 的 SDFM 不同)。  [/报价]

    尊敬的 Kevin:

    PRU ICSS 3通道外设不支持时钟反转、因此它们必须使用其他选项、例如外部转换器或其他能够生成反相时钟的外设。

    此致、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:
    我们需要解决已准备好向终端客户发货的机器的问题。
    我们不能更改机器中的任何内容。 它不在我们的手中。
    请支持人员提供固件解决方案。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这种反转的目的是什么? 根据 BiSS-C 规格是否需要此项?

    我们已经支持在执行命令后需要高或低时钟线路状态的控制通信。  

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位客户报告了驱动器生成的输出速度/速度命令出现急冲/跳跃问题。

    据我的理解、客户尝试(在没有我们的指导下)通过切换接线来改变时钟。

    他报告说、他所观察到的问题已通过这样做得到解决。

    我们想知道这样做是否能解决我们使用 BiSSC 模块时遇到的其他一些问题、因此我们想了解是否可以从固件反相时钟(MA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ariel

    [报价 userid="588959" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508064/am2432-inverse-clock-polarity-features-for-bissc/5801149 #5801149"]

    我们的一位客户报告了驱动器生成的输出速度/速度命令出现急冲/跳跃问题。

    [/报价]

    您能在这里分享更多详情吗? "你说什么? 您能分享一些解释问题的逻辑分析仪/示波器捕获内容吗?

    此外、您能否通过分享反相时钟的波形要求图(使用 MAI 和 SLO 线)来进一步帮助我们? 这将有助于我们理解问题。

    谢谢。此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)您可以尝试通过16位计数器 ED_TST_DELAY_COUNTER0移位时钟、以延迟时钟启动。 在 ICSSG_CORE CLK 单元中配置。 但这可能无助于时钟/数据时序调整。

    (2)另一个选项是使用假设自由 PRU 手动生成时钟。 设置 ED_CLK_OUT_OVR_EN0并使用 ED_SW_CLK_OUT0直接控制 CLK 引脚