This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:将映像或证书刷写到电路板

Guru**** 2764905 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1508722/am263p4-flashing-image-or-certificate-to-board

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我正在使用 AM263P 控制卡、目前正在其上实施安全启动。 我认为这意味着我应该将我的 SBL 映像证书和我的应用程序映像证书刷写到电路板、而不是通用映像。

应用程序的映像是.mcelf、我的 SBL 的映像是.tiimage。 但是、如果我将器件类型更改为 HS、我相信 makefile 将生成证书文件:适用于 SBL 的.hs.tiimage 和适用于应用程序映像的.mcelf.hs。 如果我不想实现安全启动、我是否应该像刷新.mcelf 和.tiimage 一样将这些证书文件刷写到卡中? 或者我应该刷新.mcelf 和.tiimage、然后在以后以某种方式生成他们的证书(这对我来说似乎不正确)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、  

    由于今天在印度度假、敬请期待明天的答复。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    Unknown 说:
    应用程序的映像是.mcelf、我的 SBL 的映像是.tiimage。 但是、如果我将器件类型更改为 HS、我相信 makefile 将生成证书文件:适用于 SBL 的.hs.tiimage 和适用于应用程序映像的.mcelf.hs。 如果我不想实现安全启动、我是否应该像刷新.mcelf 和.tiimage 一样将这些证书文件刷写到卡中? 或者我应该刷新.mcelf 和.tiimage、然后在以后以某种方式生成他们的证书(这对我来说似乎不正确)?

    使用 CCS 或 makefile 生成安全启动映像时、传递标志 device=am263px device_type=hs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我是否应该像刷新.mcelf 和.tiimage 一样将这些证书文件刷新到卡中?

    是的、您需要使用 UART uniflash.py 刷写它(您还需要使用相同的标志重新构建 SBL UART uniflash)或使用 uniflash 工具使用 UART 模式(使用使用使用相同标志构建的更新闪存器二进制文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否要实现安全启动? 或者我应该刷新.mcelf 和.tiimage、然后在以后以某种方式生成他们的证书(这对我来说似乎不正确)?

    您认为不实施安全启动是什么意思?

    一旦将 SOC 转换为 HSSE、始终只需使用安全启动进行引导、而不能使用非安全启动。 这是不可逆转的、从而保持器件的完整性。